Chargeurs de batteries et Power Banks
Les chargeurs de batterie et les batteries externes sont tous deux utilisés pour recharger des sources d'énergie épuisées pour les batteries rechargeables en les raccordant à une source d'alimentation. Grâce à la large gamme de types de piles et de produits chimiques disponibles, Notre offre comprend un nombre égal de types de chargeurs, de sorte que, quelles que soient les exigences, nous avons une solution pour faire fonctionner vos appareils.
Pourquoi utiliser une pile rechargeable ?
Une pile rechargeable typique peut être chargée plusieurs fois et dure généralement 3 à 4 ans. Les chargeurs de piles sont un moyen ingénieux de garder notre planète verte et vous économiseront certainement une somme considérable.
La technologie augmente la durée de vie et la puissance de la pile, mais le fonctionnement de la pile dépend de la façon dont elle est utilisée et de la durée de charge. Ayant cela à l'esprit, un chargeur de pile correct est aussi important que les piles que nous y avons installées. Toutefois, un chargeur de pile peut ne pas être adapté à une pile rechargeable différente.
Différents types de piles rechargeables répondent mieux aux différents types de charge, par conséquent, être capable de choisir un chargeur adapté à un type de pile peut ne pas fonctionner correctement avec un autre. En d'autres termes, nous ne pouvons pas charger un téléphone mobile avec un chargeur de batterie de voiture, mais nous ne pouvons pas non plus charger des batteries Ni-MH avec un chargeur de type nicad. De nombreuses applications rechargeables modernes, telles que les ordinateurs portables ou les lecteurs MP3 sont fournies avec leur propre chargeur, Il n'est donc pas nécessaire de s'inquiéter de l'adaptation du chargeur à la batterie.
Instructions lors de l'achat d'un chargeur de pile
Utilisation d'un chargeur compatible : la tension de la pile doit être compatible avec le chargeur de pile
Un chargeur au plomb doit passer en charge flottante lorsqu'il est complètement saturé ; un chargeur au nickel doit passer en charge de maintien lorsqu'il est plein. Le Li-ion ne peut pas absorber une surcharge et n'est pas compatible avec la charge lente.
La valeur nominale Ah d'une batterie peut être légèrement différente de celle spécifiée, il ne faut pas charger si la valeur nominale Ah dévie de plus de 25 %
Les chargeurs doivent être munis d'un dispositif de contrôle de la température pour arrêter la charge d'une batterie défectueuse.
Les chargeurs doivent être surveillés pendant l'utilisation et s'ils sont chauds, la batterie doit être retirée
Les meilleurs résultats peuvent être obtenus en chargeant à température ambiante, car l'acceptation de la charge diminue lorsqu'il fait froid
Avantages de l'utilisation d'une pile rechargeable
Économie d'argent
Meilleures performances que les piles non rechargeables standard
Écologique pour l'environnement
Charge compatible avec plusieurs types de piles, y compris le lithium-ion, NiCd, Ni-MH
Temps de charge rapides
Compact
Différents types de piles